This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:如何下载 TIDA-00554的方框图?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00155, TIDA-00554, DLPNIRSCANEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783506/tida-00554-how-to-download-the-block-diagram-of-tida-00554

器件型号:TIDA-00554
主题中讨论的其他器件:TIDA-00155DLPNIRSCANEVM

我尝试了不同的浏览器,以便在此网页上下载方框图,但我没有成功:

http://www.ti.com/tool/tida-00554?jktype=design

有什么建议?

此致、

Agnelo Silva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了我要查找的文档。 它未在提到的产品页面上列出、但对于我来说、它似乎是一个要列出的入门读物:
    www.ti.com/.../dlpt020b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 TIDA-00155网页上发现了另一个问题- EVM 板的购买选项不可用。 是这样吗?

    www.ti.com/.../TIDA-00155
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agnelo、

    要确认、您对 DLP NIR 扫描 EVM 感兴趣;对吗? 我尝试使用 Internet Explorer 作为浏览器来访问文档和方框图... 下载此类选项是否会发生冲突? 另外、关于不提供购买选项、您正在尝试具体做什么;您能否与我们分享?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDA-00554的网页似乎没有 DLPT020B 文档的链接、我将其视为入门。
    我对 TI 的 NIR 解决方案感兴趣:DLP NIR 扫描 EVM (1350-2450nm)和 DLP NIR 扫描微型 EVM (900-1700nm)。 但是、虽然 DLP NIR 扫描 EVM 上的产品被声明为"正在供货"、但购买选项不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agnelo、

    请参阅《NIRScan Nano 用户指南 》、了解详细的方框图。 请联系您当地的分销商以了解有关销售的问题。  

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agnelo、

    只需添加更多详细信息、您就可以通过分销方式或通过 TIStore 直接从 TI 购买 EVM。

    www.ti.com/.../DLPNIRSCANEVM
    www.ti.com/.../dlpnirnanoevm

    对于 DLPNIRSCANEVM、您当前必须先"申请"它、然后我们将向您发送一个链接来购买它。

    如果您遇到任何问题、请告知我们。


    谢谢
    Srik