This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有适合 GUI Composer 散射图小工具的参考?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784823/any-good-references-for-the-gui-composer-scatterplot-widget

无法确定如何访问 series0、series1数据或与它们绑定?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您要求在线提供 GUI Composer v2。 如果是,则 Gallery 中有几个示例: https://dev.ti.com/gallery/

    在搜索框中、键入 Plot。 这应该会显示一些示例。 我建议您在 Plotly_Demo 和 trackpadmock 上打一个 LOK。 您可以通过单击左下角的图标将项目导入 GUI Composer。 然后在 GUI Composer 中、单击 View Project Files 图标(左至尊)并查看文件、以查看如何设置图解小工具数据。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Aarti、

    我们希望使用 USB-UART JSON 信息面在 GUI Composer 之外执行自定义 html。 我们需要什么依赖关系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、有用的是记录散射图的数据结构。 如何访问 x、y 数组? 在示例中、这并不清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Michael mathasmeier"]我们希望在 GUI Composer 之外使用 USB-UART JSON 信息接口进行自定义 html。

    如果您希望在 GUI Composer 之外开发一些内容、恐怕这是我们不支持的用例。 我们可以提供的唯一参考是我之前提到的 GUI Composer 图示例。