This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:SYN 整流 MOSFET 选择

Guru**** 2872650 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, CSD19505KCS, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782667/tida-010015-syn-rectification-mosfet-selection

器件型号:TIDA-010015
主题中讨论的其他器件: CSD19505KCSUCC24612

您好,

我只想确认 在 TIDA-010015模型中选择次级侧同步整流 MOSFET。 数据表中提到,MOSFET 的峰 值电流为3A rms 14A 时至少应为7m Ω。

对于此 TIDA-010015模型,考虑到21A 等连续电流,最小 Rdson 为4.7m Ω。因此 MOSFET Rdson 的选择应大于5mohms。 但在此设计中、所选的 MOSFET (CSD19505KCS) Rdson 仅为2.6m Ω。 有没有人能在这里解释一下这个概念、因为我将这个设计用于我们的应用需要在组件选择中做一些澄清。  

似乎是传导损耗的效率折衷。 如果我错了,请纠正我的问题。

如果我在我们的设计中使用相同的 MOSFET 会怎么样? 我是否应该尝试并联 MOSFET 以最大程度地降低热耗散? 如果我使用并联 MOSFET、我是否需要重新考虑 Rdson 参数、我发现相关的帖子建议在 Rdson 小于3mohms 时不要使用 SYn 整流。  

文章链接: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/691605

请提供建议

此致、

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balasubramani、
    感谢您关注 TIDA-010015。
    我将邀请设计人员尽快回答您的问题。

    BR
    Cheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balasubramani、

    建议使用7m Ω 电阻器是基于最大限度地延长 DCM 反激式中的 SR MOSFET 导通时间。 对于 LLC、还有其他技术可使用较低的 Rdson MOSFET 来最大限度地延长导通时间。

    我们在该设计中使用的方法是即使在满负载下也以高于谐振频率的频率运行。 这将使用较低的 RDSon MOSFET 最大程度地延长导通时间。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    感谢您的输入。 这意味着我们可以尽可能减小 Rdson、从而使系统以高于谐振频率运行、对吧? 我是否应采用相同的方法?

    我是否应该使用两个具有与 UCC24612相同规格的并联 MOSFET? UCC24612是否能够同时驱动两个并联 MOSFET?请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balasubramani、

    如果您要使用穿孔 MOSFET、请确保 MOSFET 的组合 Rdson (对于并联 MOSFET)不会低于3至4m Ω。 对于 SMD MOSFET、您可以将 RDSon 减小一点点。 驱动并联 MOSFET 对于 UCC24612而言不是一个问题。

    此致、
    RAM