This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:阐明了 F280049的辅助电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/785006/tida-01604-clarify-the-aux-power-for-f280049

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他器件:SFRA

香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

为了运行实时仿真和 SFRA 调优、用户似乎必须首先在 CCS 上运行 F280049、因此我们想知道他们应该如何在电路板上进行设计。

我们不太清楚 F280049的辅助电源设计。

在输入交流(120V)/直流等主电源之前、在哪里以及如何为 F280049提供辅助电源以实现 CCS 和 SFRA 调优的实时仿真?

例如、如果用户想要执行诸如"INCR_BUILD 1:开环、DC"之类的开环测试、那么在输入直流电之前、他们是否应该分别向 F280049输入12V (或5V 或3.3V)、以便 F280049能够首先在 CCS 上运行实时仿真?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    请移除 PCB 板上的 D3或 L3、 然后、将一个5.2V-5.5V 电源连接到 U2的引脚2 (+)和引脚3 (-)、U2是一个 SMD 线性稳压器、可提供5V 输出、即使您使用120V 的电压为电路板加电、也可以始终使用外部电源。

    谢谢!

    江姚