This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9484:参考设计 PMP9484的设计说明

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784703/pmp9484-design-clarification-on-reference-design-pmp9484

器件型号:PMP9484
主题中讨论的其他器件:TPA3110D2LM5122

你(们)好

在参考设计(pdf 文件名:tidras4) 中,升压转换器(LM5122M)和 D 类功率放大器之间有五个0.009电阻器(R42-R46)。(TPA3110D2)。 但 BOM 中没有提到相同的内容。您可以共享 相同的规格吗?

此外,这些电阻器的用途是什么? 我们能否将升压转换器的输出直接连接到 D 类电源输入。

在我们的汽车应用中、我们使用24V 电池作为升压转换器的输入。 请建议进行任何必要的更改。 我们使用的是 TPA3118 D 类放大器、而不是 TPA3110D2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenerag、您好!

    感谢您的关注。 让我与原始设计人员核实一下、并尽快回复您。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenerag、您好!

    我从设计人员那里得到了答案:最终电路板上的电阻实际上是0欧姆。 其目的是在实际应用中的最终 PCB 上实现 VOUT 和 VSupply 之间的直接连接、因此 BOM 中不会包含 VOUT 和 VSupply。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Youhao、

    因此、在最终设计中不需要它呢? 在原理图中,VOUT 和 VSupply 可以直接短接?

    我们还可以在该 LM5122开关 IC 的输入端提供24V 直流电压吗? 由于数据表中的输入范围为4.5V 至65V、因此我们计划在汽车应用中使用相同的设计、其中车辆具有24V 电池。 请确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sereeraj、

    是的、最终产品不需要这些电阻器、VOUT 和 VSupply 应直接短接。

    我想您可以将24V 用于输入。 唯一需要注意的是连接到输入线路的组件的额定电压。 我检查了 BOM,它们都大于24V。 因此使用24V 是安全的。

    请仔细检查以确保我没有错过任何内容。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Youhao。

    我将再次确认相同情况。 这解决了我的问题。