This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM74700-Q1:未加密 SPICE 模型

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/785272/tina-spice-lm74700-q1-unencrypted-spice-model

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

对于我的其中一个设计、LM74700-Q1可能是一个很好的解决方案。 应该进行仿真、但遗憾的是、我在网站上找到的 SPICE 模型已加密。

是否有可能获得未加密模型?

此致

HaJue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HaJue、

    遗憾的是、对于器件、未加密的 SPICE 模型不可分发。 给您带来的不便、我深表歉意。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta