This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00762:可编程性

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00762, BQ500511, BQ500511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784266/tida-00762-programmation

器件型号:TIDA-00762
主题中讨论的其他器件: BQ500511BQ500511A

大家好  、我想知道 TIDA-00762如何使用其组件、我是说 BQ500511已经过编程、必须如何设置? 特别是、我想知道如何管理电源噪声反馈。如果我不错、数据表会介绍使用 I2C 协议的反馈连接、但它会连接到什么?

感谢您的关注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    该器件在出厂时已编程、无法重新编程或更改。 可使用外部电阻器调节多种设置。

    I2C 总线可用、但器件运行时不需要 I2C 总线。 请参阅《bq500511无线电源发送器 I2C 接口》文档(SLUA767)。
    www.ti.com/lit/an/slua767/slua767.pdf
    另请注意、中的此器件不推荐用于新设计(NRND)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、但我还有其他疑问、对于可调设置、您的意思是什么? 我无法确定我可以使用电阻器更改什么。 此外、如果该器件是 NRND、您能向我推荐更现代的 IC 吗?
    再次感谢您的观看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Meteo Pera

    BQ500511A 具有三种设置、可使用外部电阻器进行调节、可更改施加到引脚的电压。
    1) LED 模式--改变 LED 行为见数据表
    2) FOD_CAL --这将改变损耗曲线的形状与输出功率
    3) FOD_TH --这将设置将设置故障的损耗阈值。

    TI 拥有 NRND 全无线电源 TX、不打算引入其他器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问你另一个问题... 我尝试直接在 PCB 板上使用印刷电感器、并支持在线软件来对方形电感的电感进行分压(http://www.circuits.dk/calculator_planar_coil_inductor.htm)如果我尊重线圈电感、这是否可以与此 IC 配合使用?

    此外、我看到 在 TIDA-00762的原理图中、电阻器 R18和 R11的电阻值分别为0.02和2.00、必须考虑以千欧为单位的这些值?

    再次感谢您的参与:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Matteo
    由于 PCB 线圈的直流电阻、我不推荐使用印刷电感器。 从成熟的绕线线圈开始、使系统正常工作、然后查看过渡到 PCB 线圈。

    R18为0.02欧姆、R11为2.00欧姆