This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH-POWER-DESIGNER:与我的计算机配合不好?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784793/webench-tools-webench-power-designer-not-working-well-with-my-computer

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

  • Webench、 当您输入不是简单标准的内容时、它不会做出响应。 I 转到 https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator 填写值并按"view design"、然后我会被以下内容所占用:

    除了正在旋转的圆、没有其他反馈。 我已经尝试了 Expolerer (仍在运行 Win7)和 Chorome。 当具有默认值14-22V IN 和12V/2A OUT 时、我会得到快速响应。 如果我将输入范围更改为14-36V、我会得到 慢响应。 将输出电压也更改为12V 会使其变得更慢。   之后、尝试将电流增加到5A。
    当重新进入时间超过5-10秒时、您希望得到某种时间估计或反馈、以了解发生的情况。

设计中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、
    我们已修复了服务器停机导致的此问题。 该工具已备份并正常工作。 请立即试用。

    此致、
    Gerold