This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4397:C11和 R6的功能是什么?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784059/pmp4397-what-is-the-function-of-c11-and-r6

器件型号:PMP4397
主题中讨论的其他器件:BQ24133

尊敬的所有人

   C11和 R6的功能是什么? 它是否降低了 EMI?

   我曾经使用过 C11和 R6、但发现 C11是可吸烟的、然后 BQQ's SW 引脚 将是细分的、我不知道 C11和 C6有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C11和 R6形成 RC 缓冲器、以抑制开关节点上的电压尖峰。 它们应该是适合应用的适当封装尺寸。 本白皮书 更详细地介绍了 RC 缓冲器 http://www.ti.com/lit/slup100

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,我使用0603封装电容器和0805 封装分辨率、但它也在燃烧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路的输入电压、输出电压和开关频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

        输入电压为12V、输出电压为7.4V、开关频率为1.6MHz、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    缓冲器损耗的计算公式为 P = C * V^2 * F。输入电压为12V 和1.6MHz 时、10nF 的电容器可产生2.3W 的功率。 所有功率都在10欧姆电阻器中耗散。 我猜是10欧姆电阻会使电容器升温。

    我建议将缓冲电容器减小一个数量级、以减少损耗。 有关重新设计、请参阅随附的缓冲器设计方法。

    我将研究此参考设计、以了解为何建议使用10nF。 在1.6MHz 和12V 输入下、这是过高的。

    谢谢、

    Ryane2e.ti.com/.../Snubbers-_2D00_-Betten.pptx

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    您能给我一个 cap 和 res?的值,这样我就可以尝试了。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将电容器减少到1nF、并使用0.25W 100 Ω 电阻器。 我发送的缓冲电路设计过程是设计缓冲电路的最佳方法。

    谢谢、
    Ryan