This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3414:未显示 LM3414 Webench 选项

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784208/webench-tools-lm3414-lm3414-is-not-appear-webench-selection

器件型号:LM3414

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我尝试在低于条件的 Webench 上模拟 LM3414。

但 LM3414未出现选择列表和"显示未找到其他器件的原因"列表。

Webench 上是否有任何错误?

或者、LM3414无法进行仿真的原因是什么?

------------------

・μ A LED 工作电流:350mA

・μ V 正向电压:2.6V

μ・系列:6 (= 15.6V)

・号并联:1.

・配置电源:直流

・Vin 最小值:21.6V ~ Vin 最大值:26.4V

------------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Satoshi San:
    在 TI.com 上为该器件创建设计时似乎存在问题。 我们已为您的规格创建了设计。 请在下方查找共享设计链接、并告知我们您是否能够打开该设计。

    [设计链接]: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    同时、我们正在 TI.com 上解决此问题。

    谢谢、此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhushan-San

    感谢您的支持、
    我打开了设计链接、问题已解决。

    此致、
    Satoshi