This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:如何在不使用 I2C 总线的情况下对 LMK00304进行编程

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784308/tida-01022-how-to-program-lmk00304-without-i2c-bus

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件:LMK00304

I2C 总线在第16页断开。 如何控制 LMK00304 /对其进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     

     

    目前 、HSDC TID GUI 不支持基于 I2C 的 ADC 超出范围和 NCO 选择、因此我们断开了原理图中的这些部分、但您可以按如下所示手动操作。

     

      1. 可使用以下 LED 监视 ADC1和 ADC2超出范围

     

      1. 使用 J5和 J16分别为 ADC1和 ADC2选择 NCO。

     

     

    您还可以使用 ADC SPI 接口选择 NCO,如下所示。 通过以下链接下载最新的 GUI: http://www.ti.com/lit/zip/tidcfb3

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过使用 J23、24、J25跳线、您可以选择 LMK00304的输入/输出。