This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01547:在没有 MSP432的情况下、我能否仅在 CC1350上实现整个6LoWPAN 网状数据收集器?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01574, CC1312R, CC1350, CC1310, TIDA-010003, TIDA-010024, TIDA-010032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783514/tida-01547-can-i-implement-the-whole-6lowpan-mesh-data-collector-on-cc1350-only-without-msp432

器件型号:TIDA-01547

您好!  

在 TIDA-01574中、数据收集器在两个 MCU (运行网络和应用层的 MSP432和运行 TI154堆栈的 CC11xx)上实现、是否有方法在同一个无线电芯片上运行两个堆栈?  

谢谢、

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、  

    TIDA-010003 (基于 CC1310或 CC1350)和 TIDA-010024 (基于 CC1312R)参考设计可用于基于单芯片的设计。 TIDA-010003仅适用于终端节点、TIDA-010024同时包括根节点和终端节点配置。  

    对于基于单芯片的数据收集器、我建议您使用基于 CC1312R 的设计(TIDA-010024)。 此设计包括根节点配置、因此您可以使用 TIDA-010003 (CC1310上的终端节点设计)作为根节点来运行此设计。  

    您可以修改 TIDA-010003软件、使其适用于数据收集器。 有关修改、请参阅 TIDA-010024设计(终端节点与根配置)。 请注意、它支持的节点数量非常有限。   

    此致、

    Wonsoo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wonsoo、  

    最后一个查询、在数据收集器的双芯片实现中、我看到 MSP432被主机(例如 BB 板)所取代、并且其上安装了6LoWPAN 堆栈。

    请原谅我这个新手问题、这个堆栈是否能够在通过蓝牙而不是 UART 连接到 cc1350协处理器的主机上实现?

    如果是、我可以从哪个位置开始项目?

    谢谢、

    艾哈迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、  

    这是一个有趣的想法。 可以通过将 UART 替换为 BLE 来实现、但我们没有这样的解决方案。  

    需要更新 TI 15.4-Stack 协处理器和6LoWPAN 网状堆栈软件、以通过 BLE 而不是 UART 进行连接。 为了实现这一点、CC1350和 CC1352将是合适的器件、因为它支持双模。 您可以从 TIDA-01547或 TIDA-010032获取在 MSP432或 AM335x (BBB)上运行的6LoWPAN 网状堆栈的基准软件。 TI-15.4 Stack 协处理器示例是 CC1350器件的基准软件,可从 SimpleLink SDK()获取 。  

    要检查 SimpleLink SDK 软件是否准备好同时支持 TI 15.4-Stack 和 BLE、我建议您创建另一个主题为 TI 15.4-Stack 的线程。  

    此致、

    Wonsoo