This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:背对背 NMOS

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783592/tina-spice-back-to-back-nmos

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、 如果在此 LM5050_GATE 上使用背靠背 NMOS 而不连接外部 NMOS 驱动器、LM5050是否可以直接驱动两个 NMOS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、LM5050使用32uA 电荷泵电流源为 MOSFET 栅极充电。 如果我们并联背靠背 NMOS、栅极节点充电可能会减慢。 因此、最好使用外部 NMOS 驱动器为 NMOS 栅极快速充电。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta