This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020002:TIDA-020002与 TIDA-01323之间的同轴电缆

Guru**** 2607935 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01323, TIDA-020002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782795/tida-020002-coax-cable-between-tida-020002-and-tida-01323

器件型号:TIDA-020002
主题中讨论的其他器件:TIDA-01323

您好!

您能告诉我 您在 TIDA-020002和 TIDA-01323之间使用的是哪种同轴电缆吗?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Frederik、我已将您的 E2E 查询转发给 ADAS 汽车团队进行审核和解答。 根据我对设计指南的评论,仅引用了 Rosenberger FAKRA 同轴电缆连接器,您可以在 www.rosenberger.com/.../上获取这些连接器 。 问题是哪种特定连接器。 请留出1个工作日进行回复。

    此致、
    John Fullilove
    系统工程和营销。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Frederik 查看了原理图、所参考的 Rosenberger 同轴电缆连接器为器件型号为59S10H-40ML5-Y 的 Rosenberger 数据表的链接为 www.datashe/index.php。 当汽车系统团队联机查看您的问题并作出响应时、这可能会很有帮助。

    再说一次、此致、
    John Fullilove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我们用于连接这两个参考设计的电缆编号为 :PE38746Z-60。  您可以将客户转至支持此电缆的 Rasternack、并能够帮助客户解决他们可能遇到的有关电缆的问题。  此外、该公司可能有一个更新的选择、客户可以从中进行选择。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt 和 John、

    客户已根据您的输入订购了电缆、

    此致

    Fred