This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00917:在 ISO5852中查询自动复位

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00917, ISO5852S, ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783235/tida-00917-query-in-iso5852s-auto-reset

器件型号:TIDA-00917
主题中讨论的其他器件: ISO5852SISO5851

Hiii、

     我正在尝试在栅极驱动器中实现自动复位电路(TIDA-00917、第11页)。 但是、当我分析电路时、我有疑问。 当 RDY 引脚为低电平时,二极管 D10 变为正向偏置,C8将放电,这将导致峰值电流流入二极管,即5/0.2 = 25A ,其中0.2欧姆是从二极管数据表中获取的二极管正向电阻。 该电流可能会损坏器件。 请解决我的问题。

此致

永阿希提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的永阿希提亚:

    流经肖特基二极管的峰值电流不会太大。 实际实施方案必然会在 RDY 引脚上具有有限的上升和下降时间。 轨道将具有一些寄生电感、RDY 引脚将具有一些下拉电阻。 您可以尝试在 TINA SPICE 中仿真电路、并检查峰值电流、因为这是一个瞬态。

    此致、
    Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能为我提供 ISO5852的 TINA 文件,以便我进行仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的永阿希提亚:

    您可以使用分立器件仿真自动重启电路、RDY 引脚可使用开关电压源进行建模。

    仅提供 ISO5852S 的 PSPICE 模型。 TINA SPICE 模型适用于 ISO5851、您可以使用该模型、因为它类似于 ISO5852S

    此致、
    Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../driver.TSCHii、

        我在 ISO5851 TINA 文件中添加了自动复位电路。 当我尝试仿真时、它显示错误。 模块 TN.EXE 中地址00911894处的访问冲突。 读取地址0000009c。 请帮帮我。 我已附加更新的 TINA 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的永阿希提亚:

    您只能模拟自动复位电路、使用电压发生器源对 RDY 引脚建模。 仿真自动复位电路时无需使用整个 ISO5851器件。

    此致、
    Pawan