This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01434:ISOW7841如何帮助 PLC 模拟输入模块实现高通道密度?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, TIDA-01434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783947/faq-tida-01434-how-does-isow7841-help-achieve-high-channel-density-in-plc-analog-input-modules

器件型号:TIDA-01434
主题中讨论的其他器件:ISOW7841、

ISOW7841 (具有集成式高效电源转换器的四通道增强型数字隔离器)如何帮助实现参考设计 TIDA-01434中所示的 PLC 模拟输入模块中的高通道密度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01434 是一种隔离式3.65mm 薄型 TI 参考设计、可通过24位 Δ-Σ 模数转换器(ADC)实现高度集成的双极输入和高性能解决方案。 现代模拟输入模块需要在不同方面实现高性能、例如在相同的空间大小下实现更高的通道密度、这需要更低的功耗和更宽的工作温度范围。 ISOW7841 是一款具有集成式高效电源转换器的高性能四通道增强型数字隔离器。 集成式直流/直流转换器可高效提供高达650mW 的隔离式电源、并可针对各种输入和输出电压配置进行配置。 因此、在空间受限的隔离式设计中、这些器件无需单独使用隔离式电源。

    ISOW7841 是一款具有集成式高效电源转换器的高性能四通道增强型数字隔离器。 集成式直流/直流转换器可高效提供高达650mW 的隔离式电源、并可针对各种输入和输出电压配置进行配置。 因此、在空间受限的隔离式设计中、这些器件无需单独使用隔离式电源。

    TIDA-01434 利用 ISOW7841在单个芯片中集成的数据以及高效的直流/直流隔离。 因此、仅使用单个隔离器件和几个无源组件即可实现 SPI (串行外设接口)线路和电源隔离。 这最大限度地减小了 PLC 模拟输入模块的尺寸、组件数量和电路板复杂性、从而实现了高通道密度。

    有关此主题的其他信息、请参阅 TIDA-01434用户指南的2.1.1节"设计注意事项"。

    您还可以从 TIDA-01434 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。