This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01434:ADS124S08如何在 PLC 模拟输入模块中实现高通道密度?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01434, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783946/faq-tida-01434-how-does-ads124s08-enable-high-channel-density-in-plc-analog-input-modules

器件型号:TIDA-01434
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

ADS124S08 (低功耗精密 Δ-Σ ADC)如何在 PLC 模拟输入模块中实现高通道密度(如参考设计 TIDA-01434所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01434 是一种隔离式3.65mm 薄型 TI 参考设计、可通过24位 Δ-Σ 模数转换器(ADC)实现高度集成的双极输入和高性能解决方案。 现代模拟输入模块需要在不同方面实现高性能、例如在相同的空间大小下实现更高的通道密度、这需要更低的功耗和更宽的工作温度范围。

    ADS124S08 是一款 ΔΣ 位精密 Δ-Σ 模数转换器(ADC)、具有低功耗和多种集成功能、可降低系统成本并减少小信号传感器测量应用中的组件数量。 这些 ADC 具有可配置的数字滤波 器、可为嘈杂的工业环境提供低延迟转换结果和50Hz 或60Hz 抑制。 低噪声、可编程增益放大器(PGA)可提供1至128的增益、从而为电阻式电桥或热电偶应用放大低电平信号。 此外、这些器件集成了一个低漂移2.5V 基准、可减小印刷电路板(PCB)面积。 最后、两个可编程激励电流源(IDAC)可实现简单而准确的 RTD 偏置。 输入多路复用器支持 ADS124S08的12个输入、可通过任意组合连接到 ADC、从而提高设计灵活性。

    TIDA-01434 利用 ADS124S08的高集成度系数、包括整个 AFE (模拟前端)。 这一特性与小型封装相结合、最大限度地减少了空间要求、这些要求在模拟输入模块中得到了满足、以实现高通道密度。

    有关此主题的其他信息、请参阅 TIDA-01434用户指南的第2.3节"系统设计原理"

    您还可以从 TIDA-01434 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。