This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01386:TIOL111如何在空间受限的互联超声波距离传感器中实现 IO-Link 通信?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIDA-01386, TIDA-01239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783945/faq-tida-01386-how-does-tiol111-enable-io-link-communication-in-space-constrained-connected-ultrasonic-distance-sensors

器件型号:TIDA-01386
主题中讨论的其他器件:TIOL111TIDA-01239

TIOL111 (IO-Link 器件收发器)如何在参考设计 TIDA-01386中所示的空间受限型互联超声波距离传感器中实现 IO-Link 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01386 是一款 TI 参考设计、其采用超声波距离传感器、由于其高度集成且布局经过优化、因此适合 M12外壳。 此设计提供了一个 IO-Link 接口来与系统控制进行通信、从而支持工业4.0。  超声波传感器的用途是独立于物体的颜色、透明度或表面特征以及周围环境来检测或测量物体的距离。 超声波传感器能够在工厂和制炼厂等严苛环境中工作。

    TIOL111 是一款实现 IO-Link 接口的收发器、适用于工业双向点对点通信。 当器件通过三线制接口连接到 IO-Link 主器件时、主器件可以发起通信并与远程节点交换数据、而 TIOL111 则充当通信的完整物理层

    TIOL111 的外形非常小、因此距离传感器的宽度仅为8.9mm。 因此、它适合标准 M12外壳、同时仍能够承受高达1.2kV (500 Ω)的 IEC 61000-4-5浪涌。 接近开关参考设计 TIDA-01239进一步演示了仅3.5mm 的可能宽度、同时仍能够承受高达1.2kV (500 Ω)的 IEC 61000-4-5浪涌。

    您可以从 TIDA-01386 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。