This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01386:PGA460如何在小型现场变送器中实现超声波距离测量

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460, TIDA-01386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783944/faq-tida-01386-how-does-pga460-enable-ultrasonic-distance-measurement-in-small-form-factor-field-transmitters

器件型号:TIDA-01386
Thread 中讨论的其他器件:PGA460、

PGA460 (高度集成的片上系统超声波传感器驱动器)如何在参考设计 TIDA-01386所示的小型现场变送器中实现超声波距离测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01386 是一款 TI 参考设计、其采用超声波距离传感器、由于其高度集成且布局经过优化、因此适合 M12外壳。 此设计提供了一个 IO-Link 接口来与系统控制进行通信、从而支持工业4.0。  超声波传感器的用途是独立于物体的颜色、透明度或表面特征以及周围环境来检测或测量物体的距离。 超声波传感器能够在工厂和制炼厂等严苛环境中工作。

    PGA460 器件是一款高度集成的片上系统超声波传感器驱动器和具有高级 DSP 内核的信号调节器。 该器件具有一个互补的低侧驱动器对、可以在基于变压器的拓扑中使用升压变压器驱动传感器、也可以在直接驱动拓扑中使用外部高侧 FET 驱动传感器。 该器件可以接收并调节反射的回波信号、从而实现可靠的物体检测。 此功能通过使用模拟前端(AFE)来实现             、该前端由低噪声放大器和馈送到 ADC 的可编程时变增益级组成。 使用时变阈值在 DSP 内核中处理数字化信号、以进行近场和远场物体检测。

    TIDA-01386 利用 PGA460s高集成度。 它将美国距离测量所需的所有信号处理组件集成到单个芯片中、使该设计的测量宽度仅为8.9mm、非常紧凑。

    有关此主题的其他信息、请参阅 TIDA-01386用户指南的第2.3节"设计注意事项"。

    您还可以从 TIDA-01386 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。