This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01335:TIOL111如何在空间受限的超小型现场发送器中实现 IO-Link 连接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIDA-01335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783941/faq-tida-01335-how-does-tiol111-enable-io-link-connectivity-in-space-constrained-ultra-small-field-transmitters

器件型号:TIDA-01335
主题中讨论的其他器件:TIOL111

TIOL111 (IO-Link 器件收发器)如何在空间受限的超小型现场发送器中实现 IO-Link 连接、如参考设计 TIDA-01335所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01335 演示了 IO-Link 通信、其外形小巧、PCB 宽度仅为6mm、具有集成保护功能和电阻式温度检测器(RTD)传感器前端

    TIOL111 是一款实现 IO-Link 接口的收发器、适用于工业双向点对点通信。 当器件通过三线制接口连接到 IO-Link 主器件时、主器件可以发起通信并与远程节点交换数据、而 TIOL111 则充当通信的完整物理层

    TIOL111 外形非常小巧、因此距离传感器的宽度仅为6mm。 接近开关参考设计 TIDA-01239 进一步演示了仅3.5mm 的可能宽度、同时仍能够承受高达1.2kV (500 Ω)的 IEC 61000-4-5浪涌。

    有关此主题的其他信息、请参阅 TIDA-01335用户指南的第2.2节"设计注意事项"

    您还可以从 TIDA-01335TIDA-01239 文件夹下载两个参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。