This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01081:TMP116如何在用于机器视觉的 LED 照明控制系统中减少 MCU 引脚占用并实现自动 LED 模块检测

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP116, TIDA-01081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783940/faq-tida-01081-how-does-tmp116-reduce-mcu-pin-occupation-and-enable-automatic-led-module-detection-in-led-lighting-control-systems-for-machine-vision

器件型号:TIDA-01081
主题中讨论的其他器件:TMP116、

TMP116 (精度为±0.2°C 的数字温度传感器)如何减少 MCU 引脚占用并在用于机器视觉的 LED 照明控制系统中实现自动 LED 模块检测、如参考设计 TIDA-01081所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01081 是一款 TI 参考设计、展示了一种独特的方法来驱动和控制面向工业机器视觉系统的多个高功率 LED 灯串。 该设计允许用户对 LED 电流和计时进行编程、从而实现 LED 的安全过驱、从而提高亮度。 它可使 LED 电流高达2.4A、导通时间低至200ns、从而在机器视觉中实现非常快速的照片采集。

    TMP116 是一款具有集成 EEPROM 存储器的低功耗、高精度温度传感器。 它无需校准即可提供高达±0.2°C 的精度。 TMP116 与 I2C 和 SMBus 接口兼容、具有可编程警报功能、并可在单路总线上支持多达四个器件。

    TIDA-01081 利用 TMP116sI2C 总线连接。 这允许在仅占用两个 MCU 引脚的情况下连接4个传感器、以测量电路板上不同位置的临界温度。 集成的警报输出使温度传感器能够在不占用其处理能力的情况下向 MCU 通知过热情况。

    TIDA-01081 设计为与分布在整个模块中的温度传感器模块化。 TMP116中包含的 EEPROM允许存储用户定义的数据。 这可以在实际应用中实现配置和运行时信息的识别和存储。 例如、在 LED 模块上、可存储电流和运行时间、从而使 MCU 能够自动检测连接的模块及其历史记录。

    有关此主题的其他信息、请参阅 TIDA-01081用户指南的第2.4.2.3节"温度感应"。

    您还可以从 TIDA-01081 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。