This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01081:ISOW7842如何减少用于机器视觉的 LED 照明控制系统中的布板空间和功耗

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01081, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783939/faq-tida-01081-how-does-isow7842-reduce-board-space-and-power-consumption-in-led-lighting-control-systems-for-machine-vision

器件型号:TIDA-01081
主题中讨论的其他器件: ISOW7842

ISOW7842 (具有集成式高效电源转换器的四通道增强型数字隔离器)如何减少用于机器视觉的 LED 照明控制系统中的布板空间和功耗、如参考设计 TIDA-01081所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01081 是一款 TI 参考设计、展示了一种独特的方法来驱动和控制面向工业机器视觉系统的多个高功率 LED 灯串。 该设计允许用户对 LED 电流和计时进行编程、从而实现 LED 的安全过驱、从而提高亮度。 它可使 LED 电流高达2.4A、导通时间低至200ns、从而在机器视觉中实现非常快速的照片采集。

    ISOW7842 是一款具有集成式高效电源转换器的高性能四通道增强型数字隔离器。 集成式直流/直流转换器可高效提供高达650mW 的隔离式电源、并可针对各种输入和输出电压配置进行配置。 因此、在空间受限的隔离式设计中、这些器件无需单独使用隔离式电源。

    TI 的电容隔离 技术利用厚二氧化硅(SiO2)绝缘栅实现了高效数字隔离,而电源隔离则使用片上变压器,由薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。

    TIDA-01081 使用将数据集成到单个芯片中并实现高效直流/直流隔离的优势。 因此、只需使用单 个 ISOW7842 和几个无源组件即可隔离 UART 和触发器输入/输出。 这可最大限度地减小尺寸、组件数量和电路板复杂性。 TI 的电容隔离技术 可实现高效率的数字隔离,从而为系统的其余部分提供电源。

    有关此主题的其他信息、请参阅 TIDA-01081用户指南的第2.4.1.6节"隔离式电源和数据接口"。

    您还可以从 TIDA-01081 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。