This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01081:TPS26602如何帮助避免为用于机器视觉的 LED 照明控制系统使用超大电源

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783937/faq-tida-01081-how-does-tps26602-help-avoid-the-need-for-oversized-power-supplies-for-led-lighting-control-systems-for-machine-vision

器件型号:TIDA-01081

TPS26602 (60V 2A 工业电子保险丝)如何帮助避免参考设计 TIDA-01081中显示的用于机器视觉的 LED 照明控制系统的超大电源需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01081 是一款 TI 参考设计、展示了一种独特的方法来驱动和控制面向工业机器视觉系统的多个高功率 LED 灯串。 该设计允许用户对 LED 电流和计时进行编程、从而实现 LED 的安全过驱、从而提高亮度。 它可使 LED 电流高达2.4A、导通时间低至200ns、从而在机器视觉中实现非常快速的照片数据采集。

    TPS26602 是一款紧凑、功能丰富的高压电子保险丝、具有一整套保护功能。 4.2V 至55V 的宽电源输入范围可实现对许多常用直流总线电压的控制。

    TPS26602 用作智能输入电流限制器。 TIDA-01081 允许在 特定的实施方案中使用 TPS26602,其中以与系统输入电压成反比的方式控制电子保险丝的电流限制。 该方法增加了一个与系统输入电压无关的功率限制。 该恒定15W 功率限制用作二级保护、可在过载或短路输出的情况下补充预升压的10W 功率限制。 因此、无需对电源进行过大的调整。

    有关此主题的其他信息、请参阅 TIDA-01081用户指南的第2.4.1.5节"共电源"

    您还可以从 TIDA-01081 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。