This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDA-01081:TPS92515HV 如何在用于机器视觉的 LED 照明控制系统中实现小于200ns 的短导通时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783935/faq-tida-01081-how-does-tps92515hv-enable-short-on-times-of-less-than-200ns-in-led-lighting-control-systems-for-machine-vision

器件型号:TIDA-01081
主题中讨论的其他器件:TPS92515HV

TPS92515HV (具有集成 NFET 的2A LED 驱动器)如何在用于机器视觉的 LED 照明控制系统中实现小于200ns 的短导通时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01081 参考设计展示了一种独特的方法、可用于驱动和控制面向工业机器视觉系统的多个高功率 LED 灯串。 该设计允许用户对 LED 电流和计时进行编程、从而实现 LED 的安全过驱、从而提高亮度。 它可使 LED 电流高达2.4A、导通时间低至200ns、从而在机器视觉中实现非常快速的照片数据采集。

    TPS92515HV 是一款集成了低电阻 N 沟道 MOSFET 的紧凑型单片开关稳压器。 该器件适用于注重效率、高带宽、PWM 和/或模拟调光和小尺寸的高亮度 LED 照明应用。

    TIDA-01081 利用 TPS92515HV运行方案。 它使用峰值电流阈值和源自输出电压的恒定关断时间来控制输出电流、从而实现恒定的峰-峰值纹波、非常适合在整个分流 FET 调光范围内保持线性响应。 这可以实现瞬时开启和关闭、而无需其他直流/直流转换器和 LED 驱动器中的延迟或软启动阶段。 利用此功能有助于实现低至200ns 的 LED 导通时间。

    有关此主题的其他信息、请参阅 TIDA-01081用户指南的第2.4.1.1节"LED 降压"。

    您还可以从 TIDA-01081 文件夹下载此参考设计的设计文件(BOM、原理图、Gerber)。