This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20686:反向降压参考设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783412/pmp20686-upside-down-buck-reference-design

器件型号:PMP20686
主题中讨论的其他器件:UCC28880

尊敬的 TI 团队:

我将分析以下电路。

请帮我解释上述架构工作原理的一些文档吗?

谢谢、此致、

Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电路本质上是一个负输入降压转换器。 与输入接地和输出接地为同一节点的传统降压转换器不同、在该拓扑中、正输入和正输出是同一节点。 我已附上一份有关这方面的文件。 您还可以参考 UCC28880数据表第18+页、了解详情。

    谢谢、

    Ryane2e.ti.com/.../The-Parallel-Universe-of-Negative-Input-Voltages.pdf