主题中讨论的其他器件:CC1310
嗨、大家好、
我们使用的是 TIDA 00489布局、这里有一些测试传感器(布局未做任何更改)。 我们使用 HWI 对传感器检测到的移动进行计数、并在每次触发 HWI 时递增计数器。 我们使用传感器收集器 TI 15.4堆栈进行网络通信、但是我们迄今完成的电流测量完全与 TI 指定的有关空闲、轮询峰值、数据消息峰值等方面的测量值完全吻合。 但我们注意到小峰值、如下图中的正确峰值。 它需要 ca。 5ms、最高约2.4mA。
当传感器被覆盖、因此未检测到运动、未测量此类峰值时、如果存在大量移动、则传感器测得的值数量与我们在图中看到的10秒以上的小峰值数量匹配。 因此、我们非常确信、这些峰值源自 HWI。
我想知道我们是否可以通过在软件中进行一些更改来降低电流消耗? 由于我们只在 ISR 期间递增计数器、我们可以应用一些进一步的功率限制?
我欢迎任何建议
此致
SLV1n