This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00378:正确性数据和解释

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783336/tida-00378-the-correctness-data-and-interpretation

器件型号:TIDA-00378

你好

我基于您的 PCB 构建了一个传感器、我现在需要对其进行测试。 我收到了数据、不确定我的传感器是否工作正常。 您会发现图形屏幕。 我不知道接收到的数据是否有效、因为我在用户指南示例屏幕中找不到。
请提供相关信息。

大家好
TW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您能否提供有关图形中所示内容的更多信息? 换言之、这些原始 ADC 样本是多少? 您是否正在运行 TI 设计中包含的固件? 此外、您的硬件设置是什么样的?