This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010022:TIDA-010022传感器节点:通过 SPI 接口连接 IWR1642BOOST 和 LAUNCHXL-CC1352R1

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, TIDA-010022, IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783504/tida-010022-tida-010022-sensor-node-connect-iwr1642boost-and-launchxl-cc1352r1-via-spi-interface

器件型号:TIDA-010022
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352R1IWR1642BOOSTIWR1642

您好!

我正在探索通过 SPI 接口而不是 UART 连接 IWR1642BOOST 和 LAUNCHXL-CC1352R1 (传感器节点)的可能性、并从 TIDA-010022重新生成测试结果。

在本例中、我有三个问题:

1) 1) IWR1642BOOST 上是否进行了任何硬件修改、以使用 SPI 连接两个电路板?

2) 2)除了在 CCS 中对 MSS 工程进行代码更改以适应 SPI 通信之外、您是否了解需要进行的任何其他代码更改?

3) 3)是否有任何类似的参考设计可用于评估 IWR1642的 SPI 通信代码?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    [引用 USER="Marcelo Silva [1]) IWR1642BOOST 是否进行了任何硬件修改 、以便使用 SPI 连接两个电路板?[/quot]

    您将需要对 TIDA-010022中概述的硬件进行修改、但以下情况除外:

    - MSS_logger 修改、因为不需要此引脚、因为数据将来自 SPI

    - SPI 信号修改,因为您要保持 SPI 信号的连接

    [引用 USER="Marcelo Silva ]2)除了 CCS 中对 MSS 工程进行代码更改以适应 SPI 通信之外,您是否了解需要进行的任何其他代码更改?

    您需要在 CC1352代码中启用 SPI 驱动程序。  在 此处查看 TI Resource Explorer 中的 SPI 主设备示例代码 以供参考。

    [引用 USER="Marcelo Silva "] 3)是否有任何类似的参考设计来评估 IWR1642的 SPI 通信代码

    我不知道在 SPI 模式下将 CC 无线电与 IWR1642连接的任何情况。