This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2552:pspice 模型存在问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783551/tina-spice-tps2552-issue-with-pspice-model

器件型号:TPS2552
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

 我们在 TI.com 上提供了 TPS2552 pspice 瞬态模型。

我已经尝试  使用 Allegro pspice 仿真器在 Orcad 16.6 (Allegro 设计条目)中运行它。

虽然原理图打开、但当我按下"Run pspice"按钮时、Allegro AMS 仿真器上没有显示任何内容。

是否有人使用过 TPS2552的这个 pspice 模型? 它是否正常工作或有问题?

我的一位客户尝试使用 TPS2552的这个 pspice 模型、并报告说它不起作用。

让我知道问题出在哪里?

此致、

Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harmeet、

    我模拟了 TI 网站上的已发布项目。 它可以很好地进行仿真。 下面是仿真结果。

    仿真结果:

    您能否向我展示 AMS 仿真管理 器窗口的快照? 我想检查仿真状态是否正确。 您可以在下面看到我的仿真状态。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harmeet、

    我在内部跟你跟进。 从而闭合线程。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta