This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2121:采用 TINA-TI 的 TPS2121仿真

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783401/tina-spice-tps2121-tps2121-simulation-with-tina-ti

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我无法使用 TINA-TI 仿真我的电路。 遇到某种收敛问题。我附加了屏幕截图。 这一问题的可能解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    请检查以下主题。 这将帮助您消除模拟非收敛问题。

    e2e.ti.com/.../2884742

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Arpan、您好!

    我尝试更改了参数、但结果相同、甚至无法计算节点直流电压。 请在随附的屏幕截图中找到错误。

    谢谢、

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    您是否使用未加密的 PSpice 模型文件导入 TINA-TI? 如果是、请将您的项目发送给我(arpan_g@ti.com)。 然后、我将对其进行研究。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arpan、您好!

    非常感谢您的帮助、请找到我的邮件。

    谢谢、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我已作出以下修改以使其生效。

    1.调整了分析参数。

    2.在输入端提供的步进电压源。

    3.添加了输出电容器和负载电阻器。

    4.将分析方法更改为"计算工作点"。

    PFA 更新的测试电路 e2e.ti.com/.../TPS2121_5F00_TRANS.TSC

    下面是仿真结果  

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Arpan 的帮助!

    Vishal