This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:电容器特性

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783052/webench-tools-capacitor-characteristics

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我的客户有疑问。

客户正在考虑使用 WEBENCH 来确定外设常量。
那么、问题是、WEBENCH 中提供的电容器是否提供值
考虑电容变化、例如直流偏置特性?
我正在考虑更改电容器的大小、
但我正在考虑是否可以使用 WEBENCH 进行更改。
你能合作吗?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishi-San、

    是的,在选择电容器时,我们确实考虑了直流偏置特性。 点击电容器的替代器件后、您可以看到总降额电容器值、如下图所示。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、为每个电容器显示的总降额电容列值是制造商数据在我们数据库中可用性的函数。 因此、如果我们有数据、我们将显示精确值、否则我们将对降额电容进行线性估算。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Atul、Amod

    感谢你的答复。


    对于未在 WEBENCH 中注册的器件、您是否意味着您需要自行检查特性?
    尽管型号未知、但客户将使用[0603 (mm)]电容器。

    注意事项
    Tkishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当器件不在 WEBENCH 工具中时、请访问制造商网站以检查特性。 除了器件型号(如电介质类型、封装尺寸等)之外、您还可以检查许多其他属性、以了解在您的特定情况下降额可能会是什么样的。 最后、最好确保实际设计与评估板上所选的电容器协同工作。

    此致、

    模块