This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:全新安装 TINA 为何不采用最新模型。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782769/tina-spice-why-does-a-fresh-install-of-tina-not-bring-in-the-latest-model

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我的尊贵客户询问我以下问题:

全新安装 TINA 时、不会提示您更新工具。 您必须手动更新该工具。 这就是我在新安装中最终使用旧型号的方法。 应该修复此问题、否则您将有大量客户使用旧的宏/模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您能否通过我们的内部系统对此进行归档? 转到您的 Web 浏览器、键入" modelrequest/"、然后选择"获取一般帮助"。

    如果这是您第一次使用 Confluence、您需要先注册用户帐户、您的帐户可能需要长达1小时才能自行激活。 然后、您将能够访问表单以填写此请求/查询。 否则、如果您没有为首次使用用户等待长达1小时、它将显示空白页面或"找不到页面"错误消息。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    感谢您的查询。
     获取最新 TINA 模型的最简单方法是将 其从器件的产品文件夹下载到本地文件夹、并使用"插入/宏"将其添加到原理图中。
      与点击内部 TINA 库中的连续选项卡相比、通过这种方式将模型添加到原理图中可能会更快。

    如您所述、这些更新有点过时、旨在支持需要添加某些模型的较旧版本 TINA 的用户。

    TI.com 上的最新 TINA 版本有越来越 多的新模型已经内置到内部库中、因此运行更新是一个半步进。

    很抱歉、我们没有更清楚地说明这一点。

    由于上述原因、我们目前不 支持当前 TINA 版本 内部模型库的在线更新。

    如果您有任何疑问或其他反馈、请告诉我。
    此致、
    John