This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54A20:已在上面添加

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782931/webench-tools-tps54a20-added-above

器件型号:TPS54A20
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

可能涉及的人员、

我需要评估在 电源路径上串联添加铁氧体磁珠。  

我有一个磁珠的 SPICE 模型、希望使用磁珠模拟瞬态行为。

是否有任何关于如何将磁珠添加到仿真的建议?

负载应位于磁珠之后。  

非常感谢您的帮助。

谢谢

Gidon Maas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gidon、

    如果您已经拥有 SPICE 模型、则只需为其创建符号、并将您的磁珠的网表附加到符号。 如果您使用的是 TINA-TI 工具、则可以为其创建.tSM 宏。 如果您使用 OrCAD PSpice、则可以使用模型网表编辑器创建它。

    Herman