This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00155:质量和尺寸?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781569/tida-00155-mass-and-dimensions

器件型号:TIDA-00155

您好!  

任何人是否拥有本产品的质量(单位 g)和尺寸:用于对液体和固体进行光学分析的 DLP 近红外线光谱仪参考 TIDA-00155、近红外评估模型。  

谢谢、  

-莫里亚·康特雷拉斯

mcontr31@uic.edu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moriah、您好!

    我相信我们不能随时获得这些信息。 让我们来看看这一点、看看我们是否能够在本周再次与您联系。 您只是在寻找近似的尺寸和重量吗?

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、尺寸和重量就是我所需要的。 我对这款光谱仪感兴趣、因为它的紧凑性、但我想知道它实际上有多小。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Moriah、

    请下载 TIDA00155 设计文件 、并在 zip 文件中查看文件夹"NIRscan Drawing Tree"中的 PDF 工程图。 这些是 TIDA-00155各个部件的图。 您可以从这些工程图中大致了解尺寸。  

    谢谢、此致、

    Hirak。