This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:LED 电流(亮度)设置、采用 DLPLCR4500EVM

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254, DLPLCR4500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/779240/tida-00254-led-current-brightness-setting-with-dlplcr4500evm

器件型号:TIDA-00254
主题中讨论的其他器件: DLPLCR4500EVM

您好!

我将参考设计 TIDA-00254与 DLPLCR4500EVM 搭配使用。

我可以使用 DLPLCR4500GUI-3.1.0将 LED 电流值全部设置为255、没问题。

使用参考设计时、我在 CONFIG/config_projector.txt (LCR4500_parameters_LED_CURRENT_REDE/GREEN/BLUE)设置投影仪的亮度。

我发现、每当我将值设置为超过160 (170、200、...)时、 然后执行扫描、DLPLCR4500EVM 将崩溃并重新启动。

这是正常的吗? 如何解决?

在我尝试从远处扫描黑色物体的过程中、我是否应该添加额外的灯?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、您好!

    很遗憾听到有问题。 让我们检查一下这个问题、我们将在本周再次与您联系。

    通常、对于较远的黑暗物体、您可以增加曝光时间、增加摄像头孔径和/或增加投影仪亮度。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    廖成利、您好!

    请尝试使用最新的 FW v4.0.3吗? 您是否尝试增加曝光时间/增加摄像机孔径?

    谢谢、此致、
    Hirak。