This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:列表结果和图表之间不一致

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780329/webench-tools-inconsistency-between-tabulated-results-and-charts

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

列表结果(在 WEBENCH 的"工作值"选项卡上)和图表(在"图表"选项卡上)之间似乎存在一些不一致的情况、 例如 、稳定性裕度和交叉频率与 WEBENCH 生成的"环路响应"图不匹配 (我不是指通过运行仿真生成的波特图、我认为这应该更准确)。 例如、对于我的共享设计:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

表格数据如下所示:

不过、环路响应图表示穿越频率为6.50kHz、 相位裕度为69.23°、增益裕度为25.27dB、如下所示:

(顺便说一句、我的理解是、上述情况通常被视为一个正相位裕度、但 WEBENCH 中列出的运行值报告为负值。)

正如预期的那样、仿真波特图结果也不同(交叉4.5kHz、相位裕度44.5°、增益裕度24.8dB)、但 WEBENCH 结果是否应该相互一致?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我粘贴的屏幕截图均未出现。 我找到了一个常见问题解答主题、该主题介绍了如何从文件中插入图像、这似乎过于复杂。 为什么我不能使用 Ctrl+V 从剪贴板粘贴?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次尝试插入屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    LM2735Y 是升压转换器、请注意以下 几点。

     创建 WEBENCH 设计的目的是实现最低输入电压(4.38V)。

    2.运行值显示了 Vmin (4.38V)的结果。

    图中显示了 VinMax (5.25V)的结果。

    波特图测试台的输入电压是 Vmin 和 VinMax 的平均值(4.81V)。

    在"工作值"部分、请将 Vin 更改为5.25V、然后单击"计算"、 更新后的结果将与 图表结果匹配。  

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    谢谢、这种解释对您有很大帮助。 唯一需要注意的是、在您写入此设计的最大输入电压(5.83V)应为5.25V (5.83V 是输出电压)。 将"工作值"部分中的输入电压更改为5.25V、确实会提供与环路响应图相匹配的穿越频率、相位裕度和增益裕度的更新结果。

    我建议环路响应图应明确其使用的 Vin 值。 另外两个图表(占空比和效率)有三条线迹、分别表示最小、最大和平均 Vin、但环路响应根本没有提到 Vin。

    我不确定我是否理解您关于"波特图测试台的输入电压是 Vmin 和 VinMax 的平均值"的评论4。 这是指 WEBENCH 中的"Simulate"选项吗? 使用4.815V 的电压源、这是本例中的平均值。 我希望仿真比 WEBENCH 更精确、但我很惊讶其中有多大差异:

     Vin=4.815V 的 WEBENCH:穿越频率6.05kHz、相位裕度67.21°、增益裕度24.39dB

    仿真波特图:    交叉4.5kHz、相位裕度44.5°、增益裕度24.8dB

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    可以。VinMax 电压应为5.25V。 波特图的输入电压源是指 WEBENHCH 内的仿真选项、波特图仿真结果和运行值应该非常匹配。 我们将研究这个问题并返回给您。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    调试 和修复此问题可能需要一些时间。 我们估计该版本将在4月中旬推出。 解决后、我们将通知您。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们已经解决了这个问题。 此修复程序将在本月末在 TI.com 上提供。

    Thansk 和此致、
    普拉文 B