This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01556:如何将测试结果可视化?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782291/tida-01556-how-to-visualize-test-result

器件型号:TIDA-01556

你(们)好

我正在学习 TIDA-01552的视频和参考设计。 我对如何像 TI 在 PPT 第19页中所做的那样将您的室外测试结果可视化有疑问、该页具有测试输入电流、输入功率和充电电流的曲线。

我是说我知道充电器/MCU 可能具有这些数据、但如何将其可视化到如此美丽的图形中? 使用 示波器?

请告诉您的详细信息以及如何这样做、以生成直观且漂亮的结果图、就像您在参考设计中所做的那样。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用示波器是理想选择、但该测试未在室外测试中完成。

    您需要能够测量和存储输入电流、输入电压、输出电流、并且还能监控充电器的 ADC 寄存器。

    您需要记录此连续测量值、可能需要将 MCU 与通信接口结合使用来解析和记录数据。


    此致、
    Joel H