This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:Tina TI 均值模型

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782853/tina-spice-ucc28070-tina-ti-average-model

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们是否有 UCC28070的 TINA TI 均值模型?  

我只能找到 SPICE 平均模型和 TINA TI 瞬态模型、但没有 TINA TI 平均模型。  

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    对于这一个、请转到您的 Web 浏览器并键入" modelrequest/"、然后选择"翻译相同基本语言中的产品模型语法"。 从 PSpice 到 TINA-TI 的选择。 说明中描述了您希望将 PSpice 均值模型转换为 TINA-TI 均值模型。

    如果这是您第一次使用 Confluence、您需要先注册用户帐户、您的帐户可能需要长达1小时才能自行激活。 然后、您将能够访问表单以填写此请求/查询。 否则、如果您没有为首次使用用户等待长达1小时、它将显示空白页面或"找不到页面"错误消息。

    Herman