This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010022:是否有任何更新的文档可以使用 Rev.B IWR1642BOOST 板?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781991/tida-010022-are-there-any-updated-documents-to-use-the-rev-b-iwr1642boost-board

器件型号:TIDA-010022
主题中讨论的其他器件:IWR1642BOOSTIWR1642

我正在考虑执行3.1.1节中描述的硬件修改、但我从图18中注意到 IWR1642BOOST 电阻器模式是指电路板的修订版 A

表2的更新版本是否列出了使用 IWR642BOOST 修订版时要添加/删除的电阻器 B 板?

´d、我想知道我是否可以使用以下答案以最小的硬件修改来连接电路板:

e2e.ti.com/.../781073

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    遗憾的是、Rev B 板没有更新的文档。 但是、链接帖子中的答案是最大限度减少运行本实验所需的硬件修改数量的好方法。 本质上、您只需修改电路板以确保 MSS_logger_UART Tx 将连接到 GPIO 引脚-由于这是一个传输、您也可以将其保持连接到 XDS110。 但是、正如另一篇文章中提到的、您需要使用人员计数实验室中包含的 GUI 配置器件、因为 CC1352将无法配置该器件。

    我建议在链接帖子中进行硬件修改、因为如果您想尝试其他操作、它将允许 IWR1642板通过另一个演示进行刷写。

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Justin。

    后续问题:然后为 AR_RS232TX 和 AR_RS232RX 引脚安装开关(将它们路由到调试器或 Launchpad 引脚)是否适合"吃蛋糕"? 因为我可以在 CC132和 IWR1642板并排连接跳线的情况下运行实验、我也可以尝试其他实验。 这样做是否存在任何可能的噪声/信号损失问题?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diogo、

    这些传输信号只是 UART、因此您无需担心丢失数据。 如前所述、这是理想选择、因为它允许您将 IWR 器件用于其他演示。

    此致、
    Justin