请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01575
因此很难获得 PCB。 过去6天、我与 PCB 制造商联系、让他人制作 传感器和信号调节板的多个 PCB 件。
我使用中的信息联系美国境内和美国境外的制造商 。 www.pcbdirectory.com
到目前为止没有任何效果。 我已将所有设计文件发送给他们。 有人回答我、这是不够的信息。 他们已经请求了光绘文件、我已经将其包含在内、但可能缺少一些内容。 我在使用 PCB 方面有30年的经验、但我真的觉得我不能制造这些电路板之一。
来自以色列的人以每件100美元以上的价格引用了该板!!
请告诉我这个论坛中有人是否已经解决了获得这些 PCB 之一的问题、以及如何解决。
如果我采用相同的方法并获取 PCB、那会很有帮助。
谢谢
Jimmy Saldivas