This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ12003:瞬态分析中的输出电压不是由反馈电阻器设置的

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781443/webench-tools-lmz12003-output-voltage-in-transient-analysis-is-not-as-set-by-the-feedback-resistors

器件型号:LMZ12003

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,当模拟 LMZ12003时,使用反馈电阻器的默认值(Vout=5V,因此 RFBT=5.062Kohm,RFBB=1.07kohm),负载瞬态波形显示稳定状态,为4.096V 而非5V。 使用数据表中的公式时、电阻器应将电压设置为5.0018V。 您能解释一下区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    您可以在此处共享您的设计公共 URL 吗? 我们可以查看不同测试台的波形、例如稳态、负载瞬态等 您附加的图像未通过。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、
    感谢您的参与、链接如下
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    我在运行仿真时看到稳定状态输出电压为~4.96V。 反馈电阻器设计通常只是尝试提供最接近5V 的输出电压、但如果您希望桥接的电阻和大于5V 的输出电压、则可以通过将 Rfbt 提升一个较高的陷波或将 Rfbb 降低一个陷波到下一个标准值来轻松实现这一点。 希望这有助于回答您的问题。 请告诉我您是否需要可帮助提供>5V 输出电压的确切 Rfbb/Rfbt 值。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Amod、
    当前选择的电阻器应提供(数据表 eq。 2) Vout = 0.8V*(1+Rfbt/Rfbb)= 0.8*(1+5.62/1.07)=5.0018691。
    那么、我想我们应该看到的是稳态电压为5V、而不是4.096? 我已经尝试过0.1%的电阻器、但这不会影响结果。
    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    我看到您对输出电压的5V 稳态值的看法-正确。 我看到仿真模型中的反馈电压被建模为一个可变函数、当3A 的满负载电流流经 IC 时、它从一个接近0.8V 的空载电流值变为大约0.793V。 因此、在3A 电流时、此设计的实际输出电压= 0.793*(1+5.62/1.07)= 4.958V。 这与第5页的数据表电气特性表中 VFB 的值一致。 我请求产品专家查看此内容、并评论是否需要对仿真模型进行更改、或者我们是否需要以不同的方式调整反馈电阻器的大小。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、
    我错过了这个奇妙的地方,让我们看看产品专家会说什么。
    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    所有器件都存在零件间差异。 因此、数据表将反馈电压规范为 Amod 如上所示的最小值、典型值和最大值。 请参阅以下内容:

    • VFB_min = 0.773V;Vout = 0.773*(1+(5.62/1.07)= 4.833V
    • VFB_TYP = 0.793V ;Vout = 0.793*(1+(5.62/1.07)= 4.958V
    • VFB_max = 0.813V; Vout = 0.813*(1+(5.62/1.07)= 5.083V

    假设0..1%电阻不影响输出电压变化、则反馈电压变化将导致4.958V 典型输出电压的+/- 2.5%。 此外、我不认为仿真是一个问题、因为 Amod 能够使用3A 阶跃仿真负载瞬态、并且输出电压为4.956V、这是预期的值。

    您能否再次确认您提供的仿真结果为4.096V、还是这是拼写错误?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您的回答、

    实际上,根据我所分享的模拟,这是我们谈论的4.96V 的一个错别字。

    我同意、如果我们考虑 VFB 容差、稳定的输出电压将不会精确到5V、因为我们不能假定为0.8V VFB。

    感谢你的帮助

    Sebastian