This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8878:PMP8878中的栅极驱动器电源电流要求

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8878, UCC25230, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782189/pmp8878-gate-driver-supply-current-requirement-in-pmp8878

器件型号:PMP8878
主题中讨论的其他器件: UCC25230UCC27324

尊敬的 TI 专家:

 PMP8878中的偏置电源(12VS)设计用于使用 UCC25230的12V/0.2A。 TI 是如何达到0.2A 的?

同步 MOSFET 所需的驱动电流是多少? 这200mA 是否足以驱动次级侧上的所有 MOSFET?

此致

Aneesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aneesh:

    感谢您对我们的设计/器件的关注、我叫 Mamadou Diallo、是高功率驱动器组中支持低侧驱动器的 AE。

    一方面、您知道的驱动电流(或平均驱动器电流)取决于许多因素、包括负载、电源范围、开关频率、偏置电容器等。
    可使用 Iavg = fsw * Qg、total 来估算 MOSFET 打开/关闭的平均驱动电流。 UCC25230的开关频率在内部设置为380kHz、同步 MOSFET 的总栅极电荷各为55nC、前提是有2个并联 FET、Qg、Total = 110nC。 因此、所需的平均电流为380kHz * 110nC = 41.8mA、而12VS (12V/0.2A)电源可以充分处理该电流。

    另一方面、在 UCC27324 OUT 引脚上提供的4A 峰值电流是在驱动器拉电流转换的短时间内的电流。 栅极驱动器的峰值拉电流能力来自 VDD 至 GND 旁路电容器(放置在靠近芯片的位置)、同样取决于电源范围、栅极电阻器和电容器尺寸: 更大(>1uF 更大意味着更大的峰值电流)低 ESR 陶瓷电容器可提供大的峰值驱动电流、另一个更小(100nF)的并联低 ESR 陶瓷电容器有助于在过滤噪声的同时高效地提供所需的峰值电流。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mamadou:

    感谢您的宝贵反馈。

    此致
    Aneesh