This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00151:无法为 TIDA-00151参考设计中的变压器供电

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00151, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782317/tida-00151-cannot-source-the-transformer-in-the-tida-00151-reference-design

器件型号:TIDA-00151
Thread 中讨论的其他器件: PGA460

我在 TIDA-00151参考设计中找不到有关变压器的信息。  BOM 中的器件型号为 K5-R4。  我想这部分是由 Mitsumi 制作的。  

我已在线搜索、找不到有关此器件的任何文档。  我在 Mitsumi 目录中找不到它。  它不由任何分销商出售。  我没有关于此器件规格的信息、因此我甚至找不到替代器件。

TI 的某个人能否告诉我在哪里可以找到该器件、或为我提供数据表的链接?  

或者、是否有人告诉我将在其位置工作的变压器的规格?  我正在设计基于 TIDA-00151参考设计的电路板、该参考设计使用 TI 超声波驱动器 PGA450和 Murata 传感器 MA58MF14-7N。  我只需要知道该设计中变压器使用的规格。