This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AM5716:时钟树工具问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780872/webench-tools-am5716-clock-tree-tool-issue

器件型号:AM5716

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在为 AM5716安装时钟树工具时遇到问题。  在我为应用程序选择一个目标位置后,安装失败。  我已确保安装最新版本的 Java、并且正在运行 Windows 10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您联系我们。

    请确保先将 installer.jar 解压缩、然后再运行。
    2.同时确保在具有读写权限的桌面或 C:驱动器上的某个位置安装它。
    3.如果仍有问题,请打开命令提示符(CMD),导航(CD)到提取.jar 文件的位置,然后执行“Java -jar Installer.jar”。 按照说明操作并从控制台向我们发送错误日志。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您是否设法解决了您的问题? 我们可以关闭这个线程吗?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这起作用了。 感谢你的帮助。