This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-01627:如何将 BQ25703A 的充电电压配置为20V/3A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781742/webench-tools-tida-01627-how-to-configure-the-charging-voltage-of-bq25703a-to-20v-3a

器件型号:TIDA-01627

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

我们公司参考的设计是:TIDA-01627、用于开发 PD 快速充电产品。 遇到一些问题时、我们需要 TI 项目团队的支持。 问题如下:


我们希望通过 PD 适配器以20V/3A 的电流为电池充电。 请参阅 BQ25703A 手册。 OTGVoltage 寄存器可配置为最大20800mV、但寄存器06h 和07h 最多只能增加16320mV。请问配置如何满足我们的条件? 谢谢你。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Junping、

    偏移为4.480V。 这就是电压范围从4.480V 开始的原因。 0x0000将产生4.480V 而不是0V。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel H、

    我知道。 感谢您的快速回复。


    此致、
    Junping