This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMV881:LMV881仿真问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781575/tina-spice-lmv881-lmv881-simulation-problem

器件型号:LMV881
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在尝试仿真驱动容性负载的 LMV881时、我遇到"元件类型不匹配"错误。

仿真电路可与其他运算放大器配合使用。

模型是否有问题?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GMC、

    请将您的 TINA 原理图文件(*。tSC)上传到此主题、以便我们可以看到问题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMV881_5F00_ADC_5F00_REF_5F00_STABILITY.TSCI正在附加文件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GMC、
    网表文本标头表示该模型是在 NGSPICE 中使用的。
    我继续尝试在 PSpice 中使用该模型(TINA 与 PSpice 兼容)、该模型确实失败了。
    它使用的 NGSPICE 语法与 PSpice 和 TINA 不兼容。

    此时、我唯一可以提出的建议是尝试获取 NGSPICE 副本、并尝试在该工具中运行您的仿真。
    此致、
    John