This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020002:来自 Sony 的 IMX390图像传感器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780718/tida-020002-imx390-image-sensor-from-sony

器件型号:TIDA-020002

您好!

我的客户希望构建此 TI 设计、并询问他可以从何处获取来自 Sony 的 IMX390图像传感器。

您能提供什么建议吗?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、

    我相信我们已经离线回答了这个问题。 但对于后代、客户可以参考 Sony 网站上的销售联系号码、以获取 IMX390成像仪的样片/订单。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Matt!
    Fred