This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPSM84624:Webench 中不存在波特图仿真

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780511/webench-tools-tpsm84624-bode-plot-simulation-not-present-in-webench

器件型号:TPSM84624

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我可以在 Webench 启动、负载瞬态、输入瞬态和稳态仿真选项中看到 TPSN84624、但不存在波特图。 您是否能够与我分享此仿真可用的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

      我们目前没有为此器件启用波特图仿真。 我们很快将启用此功能。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    您是否能够指定何时启用该图?

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

      您可以预期在4月底之前启用波特图仿真。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与,它非常有帮助。

    Sebastian