This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6712:申请 PCB DOC 文件

Guru**** 2468680 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780959/pmp6712-request-for-pcb-doc-file

器件型号:PMP6712

主席先生,

请在 CADSTAR 或 Mentor Graphics Pads (软件)中提供 PMP6712的 PCB DOC 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 Altium 中仅提供 PMP6712文件。 请参阅随附的。

    谢谢、

    Ryane2e.ti.com/.../1732.PMP6712_5F00_REVD_5F00_Altium_5F00_Project_2800_11_2D00_29_2D00_2012-4_2D00_14_2D00_51-PM_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kethiri、

    PMP6712 在设计中使用了 Altium。 制造文件是 Gerber 或 odb。 附带的是压缩的*。tar、其中包含 odb 文件。 您可以使用此格式吗?

    e2e.ti.com/.../PMP6712D.tar

    我在 Altium 的导出实用程序中找不到 CADSTAR 或 PADS。

    Ansoft Neutral

    DXF/DWG

    HyperLynx

    以色列国防军委员会

    Parasolid

    P-CAD ASCII

    Protel Netlist

    Protel OPCB 2.8 ASCII

    SiSoft

    Spectra 设计

    步骤3D

    VRML

    PDF3D

     此致、

    Bob Sheehan