This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA350:寻求有关将 vSwitch 转换为 ngspice 的帮助

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781097/tina-spice-opa350-ask-for-help-translating-vswitch-to-ngspice

器件型号:OPA350
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我完全不熟悉建模、我想启动一个基于 OPA350的积分器-比较器信号发生器模型。

我之所以使用 ngspice、并且据我所知、问题是 VSWITCHs、必须对其进行转换。 是否有人可以帮助我并在一台交换机上向我展示它的工作原理?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laszlo、

    如果您在 ngspice.sourceforge.net/.../ngspice-28-manual.pdf 页面295-296上查看 ngspice 手册、它将向您显示开关格式。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    感谢您的回答、它启动了解决方案。 我已经进一步阅读了手册、并且有 PSPICE 兼容模式。 我使用 ngspice 3.0并设置兼容模式可完全解决该问题。 您的 PSPICE .lib 文件在此模式下运行时不会出现问题;无需翻译。

    感谢您的努力。

    Laszlo